DUG_Micro-moduulin verhotoimilaite_WSE-02

Käyttäjän turvallisuus

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaripurkauksen vaara
Sähköasennustöitä saa tehdä vain ammattilainen, jolla on sähkötöihin vaadittava lupa ja pätevyys. Pätevien ammattilaisten on osoitettava syvällistä tietämystä seuraavilta alueilta:
  • kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
  • sähkölaiteasennukset
  • sähkökaapeleiden asentaminen
  • turvallisuusstandardit ja paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun vaara
  • Varmista, ettei liittimien alue joudu kosketuksiin minkään samaan paikkaan asennetun laitteen metallisten osien kanssa.
  • Älä oikosulje lähtöjä nollaan.
  • Moottorin koskettimien ja live-johtimen liitännät on erotettava toisistaan 240 VAC:n peruseristyksellä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
  • Noudata jännitteellisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
  • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?