DUG_Micro-moduulin verhotoimilaite_WSE-02

Laitteen testaaminen

Ennen kuin käytät kaihdinta, testaa se manuaalisesti ja varmista, että se toimii, kun se on liitetty laitteisiin.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
  • Noudata jännitteellisten osien parissa työskentelyä koskevia määräyksiä.
  • Kytke laitteen painikkeita vain käyttämällä eristettyjä lisälaitteita, jotka täyttävät standardin EN 60900 vaatimukset.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
  • Paina testipainiketta lyhyesti kerran, jolloin kaihdin aukeaa/sulkeutuu vähitellen.

  • Paina ja pidä testipainiketta painettuna, jolloin kaihdin aukeaa/sulkeutuu kokonaan. Mittaa aika, joka kaihtimella kuluu kokonaan avautumiseen/sulkeutumiseen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?