DUG_Micro-moduulin verhotoimilaite_WSE-02

Tietoja laitteesta

Wiser verhomoduuli ZB (jäljempänä moduuli) yhdistää kaihtimen älytoimintojen edut tavallisiin mekaanisiin kaksoispainikekytkimiin. Se muuntaa perinteisen kytkimen yhdistetyksi laitteeksi, jota voit ohjata kytkimellä tai Wiser-sovelluksella.
Relekoskettimet on lukittu mekaanisesti toisiaan vastaan, jotta kahden relelähdön samanaikainen käynnistyminen estetään.
HUOMAUTUS: Älä ohjaa laitteita, jotka ovat riippuvaisia jatkuvasta virransyötöstä.

Ohjausvaihtoehdot

Kotiohjaus Wiser Home -sovelluksella: Moduulin ohjaamiseen Wiser-sovelluksen kautta tarvitset Wiser Hubin. Katso lisätietoja laitteen pariliitoksesta.

Suora ohjaus: Moduulia voidaan aina ohjata suoraan paikan päältä. Voit liittää sen myös mekaanisella kaksoispainikekytkimellä. Katso lisätietoja käsikäytöstä.

Lisäominaisuudet:

  • Etäohjaus, jossa enintään 10 mekaanista kaksoispainikekytkintä.

  • Moottorin suojatoiminto vaurioiden varalta kahdella mekaanisesti ja sähköisesti lukittuvalla relekoskettimella.

  • Elektroninen ylikuormitussuojaus, ylikuumenemissuojaus ja oikosulkusuojaus.

  • Aikataulun asettaminen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?