DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Az Ön biztonsága érdekében

VESZÉLY!
Áramütés, robbanás vagy ívkisülés veszélye
Az elektromos szerelést kizárólag képzett szakemberek hajthatják végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:
  • Csatlakozás szerelési hálózatokhoz.
  • Több elektromos eszköz csatlakoztatása.
  • Elektromos kábelek fektetése.
  • Biztonsági szabványok, helyi vezetékezési előírások és rendeletek ismerete.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
VESZÉLY!
áramütés veszélye
  • Győződjön meg róla, hogy a csatlakozóegység nem érintkezik az ugyanarra helyre szerelt készülékek fém alkatrészeivel.
  • Ne zárja rövidre a kimeneteket a nullavezetékhez.
  • A motor érintkezőit és az áram alatt lévő vezetéket 240 VAC alapszigeteléssel kell elválasztani egymástól.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez vezet.
FIGYELMEZTETÉS!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
  • Tartsa be a feszültség alatt levő alkatrészeken való munkavégzésre vonatkozó szabályokat.
  • Az eszközgombokat csak olyan szigetelt segédberendezéssel szabad működtetni, amely megfelel az EN 60900 követelményeinek.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos balesethez, illetve a berendezés károsodásához vezethet.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?