DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Для вашей безопасности

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:
  • подключение к электрическим сетям;
  • соединение электрических устройств;
  • прокладка электрических кабелей;
  • правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Опасно
Опасность поражения электрическим током
  • Убедиться, что область клеммных соединений не контактирует с металлическими частями любого устройства, установленного в том же месте.
  • Не замыкать выходы на нейтральный провод.
  • Контакты двигателя должны быть отделены от соединения токоведущего провода основной изоляцией 240 В перем. тока.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
  • Соблюдать правила работы с деталями под напряжением.
  • Нажимать кнопки устройства, только используя изолированное вспомогательное оборудование, соответствующее требованиям стандарта EN 60900.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?