DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Об устройстве

Wiser управление микромодулем выключателя жалюзи (далее называемый «модуль») объединяет удобные функции умных жалюзи с функциями обычных механических двойных кнопочных выключателей. Он преобразует обычный выключатель в подключенное устройство, которым можно управлять с помощью выключателя или через приложение Wiser.
Релейные контакты имеют взаимную механическую блокировку для предотвращения одновременного срабатывания двух релейных выходов.
Примечание: не использовать для управления устройствами, зависящими от источника постоянного питания.

Возможности управления

Управление домом с помощью приложения Wiser Home : Для управления модулем через приложение Wiser вам потребуется концентратор Wiser . См. раздел Сопряжение устройства .

Прямое управление: Управление модулем всегда можно осуществлять прямо на месте. Его также можно подключить механическим двойным кнопочным выключателем. См. раздел Ручное управление .

Дополнительные функции:

  • дистанционное управление с максимум 10 механическими двойными кнопочными выключателями;

  • защита двигателя от повреждения с помощью двух контактов реле с взаимной механической и электронной блокировкой;

  • электронная защита от перегрузки, защита от перегрева и короткого замыкания;

  • настройка временного плана.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?