DUG_Micro Module Shades Control_WSE-02

Тестирование устройства

Перед использованием протестировать модуль вручную, чтобы убедиться в его правильной работе при подключении к жалюзи.
Осторожно
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
  • Соблюдать правила работы с деталями под напряжением.
  • Нажимать кнопки устройства, только используя изолированное вспомогательное оборудование, соответствующее требованиям стандарта EN 60900.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
  • Коротко нажать кнопку тестирования один раз, жалюзи постепенно открываются/закрываются.

  • Нажать и удерживать кнопку тестирования, жалюзи полностью открываются/закрываются, зафиксировать время, необходимое для полного открытия/закрытия жалюзи.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?