DUG_Micro Module árnyékolásvezérlő_WSE-02

Kalibrálás

A redőnyvezérlő kalibrálatlan állapotban kerül a gépbe. Az egyes redőnymotorok a nyitási és zárási sebességük (a széltől a szélig) függvényében változnak. Ezért a redőny nyitási/zárási idejét az alkalmazásban kell meghatározni.
MEGJEGYZÉS:
  • A készülék első használata előtt azt kalibrálni kell, vagy az időtartamot kézzel lehet beállítani.

  • A megszakítás elkerülése érdekében a kalibrálás során ne használja a redőnyt manuálisan vagy az alkalmazás segítségével.

Redőny kalibrálás


A futási idő kalibrálásához:

  1. Az eszközvezérlő panel oldalán koppintson a Beállítások > Megnyitás/bezárás időtartama elemre .

  2. A csúszka menüben a +/- gombbal vagy az (A) csúszósínre kattintva, majd a Megerősítés gombra koppintva kézzel állíthatja be a futási időt.

    MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett futási idő manuális meghatározásához rögzítse az exponáló (széltől szélig tartó) teljes megnyitásához/bezárásához szükséges időt.
  3. A kalibráláshoz koppintson a Kalibrálás (B) gombra.

  4. A csúsztatás menüben válassza ki a kalibrálás kezdőpontját:
    - Kiindulás felülről: A zárólemez felülről lefelé mozog (záródik).
    - Indulás alulról : a zárszerkezet alulról felfelé (nyílás) mozog.

  5. Várjon, amíg a zárszerkezet eléri a kiindulási pontot, majd koppintson a Start gombra.

  6. Koppintson Kész gombra, amint az exponáló a másik végére ér.


    A mobilalkalmazás a kalibrálás folyamatát mutatja.
  7. Ha a folyamat befejeződött, koppintson a felbukkanó ablakban a Döntés a kalibráláshoz Zsalugáterlap dőlésszöge.

Lamellaszög beállítása

A lamella dőlésszögének kalibrálásához:

  1. A beállítási oldalon koppintson a Zsalugáterlap dőlésszöge menüre.

  2. Válassza ki a döntés típusát (A) a telepített motor alapján, majd koppintson a Megerősítés gombra

    MEGJEGYZÉS: Ha a zsalut nem forgó zsaluval vagy redőnnyel szerelték fel, a kalibrálási folyamat befejeződött, és további lépések nem történtek.
  3. Olvassa el az előugró ablakokat, és koppintson a Megerősítés a felugró menühöz elemre.

  4. Győződjön meg róla, hogy a zárszerkezet teljesen zárt állapotban van és koppintson a Prepare gombra.

  5. Jelölje be a (B) jelölőnégyzetet, és koppintson a Start gombra.

  6. Koppintson a Stop (C) gombra a kalibrálás befejezéséhez.

    JAVASLAT: A kalibrálást a Visszaállítás gombra koppintva lehet elvégezni.
  7. A folyamat befejezése után koppintson a Kész gombra.


    A mobilalkalmazás a kalibrálás folyamatát mutatja.
    JAVASLAT: A futásidőt kézzel is beállíthatja az Időtartam beállítása (D) gombra
    koppintva.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?