DUG_Motion Sensor_WSE-02

Luksiasetus

Wiser-sovelluksella voit määrittää raja-arvon ympäristön luksialueille (kuten erittäin pimeä, pimeä, kirkas, erittäin kirkas). Se estää valon muutoksista johtuvat väärät hälytykset.
Luksialueen arvon asettaminen:
  1. Napauta Pääsivulla Kaikki laitteet > Liiketunnistin.
  2. Napauta laitteen ohjauspaneelisivulla Asetukset-kohtaa.
  3. Napauta mitä tahansa seuraavista luksialueista ja määritä sen raja-arvo vetämällä liukusäädinpalkkia, ja napauta Tallenna:
    • Erittäin pimeä taso - luksiarvo vaihtelee välillä 1–100 luksia
    • Pimeä taso - luksitaso vaihtelee välillä 6–300 luksia
    • Kirkas taso - luksitaso vaihtelee välillä 101–2 000 luksia
    HUOMAUTUS: Virran luksiarvo on ympäristön nykyinen valotaso, jonka tunnistin voi mitata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?