DUG_rörelsesensor_WSE-02

Lux-inställning

Med Wiser-appen kan du definiera tröskelvärdet för lux-intervall (som mycket mörka, mörka, ljusa, mycket ljusa) i omgivande miljö. Detta kommer att förhindra falsklarm som orsakas av förändringar i ljusintensiteten.
Så här ställer du in lux-intervallvärdet:
  1. hemsidan trycker du på Alla enheter > Rörelsedetektor.
  2. På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på Inställningar.
  3. Tryck på något av följande Lux-intervall och dra skjutreglaget för att definiera dess tröskelvärde och tryck på Spara:
    • Mycket mörk nivå – Lux-värdet varierar mellan 1 lux och 100 lux
    • Mörk nivå – Lux-värdet varierar mellan 6 lux och 300 lux
    • Ljus nivå – Lux-värdet varierar mellan 101 lux och 2000 lux
    OBS: Det aktuella Lux-värdet är den aktuella ljusnivån i miljön som sensorn kan mäta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?