DUG_Motion Sensor_WSE-02

Definição de lux

Através da aplicação Wiser, pode definir o valor limite dos intervalos de lux (tais como muito escuro, escuro, iluminado, muito iluminado) do ambiente. Isto evitará o falso alarme causado por alterações na intensidade da luz.
Para definir o valor do intervalo lux:
  1. Na página Principal, toque em Todos os dispositivos > Sensor de Movimento.
  2. Na página do painel de controlo do dispositivo, toque em Configurações.
  3. Toque em qualquer um dos seguintes intervalos Lux e arraste a barra de deslizamento para definir o respetivo valor de limite e toque em Guardar:
    • Nível muito escuro - O valor Lux varia entre 1 lux e 100 lux
    • Nível escuro - O nível Lux varia entre 6 lux e 300 lux
    • Nível de iluminação - O nível de Lux varia entre 101 lux e 2000 lux
    NOTA: O Valor da Lux de Corrente é o nível de luz atual presente no ambiente, que o sensor pode medir.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?