DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Laiteparin muodostaminen automaattisen skannauksen avulla

Automaattisen skannauksen avulla tehtävä laiteparin muodostus havaitsee laitteen automaattisesti, kun vastaavan laitteen virta on kytketty.
  1. Napauta Koti-sivulla +.
  2. Napauta Automaattinen skannaus > Vahvista.
  3. Salli luvat Käyttää sijaintia ja Wi-Fiä laitteen skannaukseen ja napauta Aloita skannaus.
    HUOMAUTUS: Jos käytössä on useita keskusyksiköitä, suorita vaihe 4 tai siirry vaiheeseen 5.
  4. Napauta Valitse keskusyksikkö ja valitse Wiser-keskusyksikkö liukuvalikosta.
  5. Paina lyhyesti Asetus (asetus/nollaus) tai mekaanista painiketta-1 kolme kertaa (< 0,5 s). Odota muutama sekunti, kunnes laitehaku on päättynyt.
    LED vilkkuu oranssina.
    EHDOTUS: Jos haluat yhdistää useita laitteita kerralla, suorita vaihe 5 jokaisessa laitteessa ja odota muutama sekunti, jotta ne voidaan havaita.
  6. Napauta Seuraava (A) ja valitse Himmentimen mikromoduuli.

  7. Kun laitteen lisäys onnistui, napauta Valmis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?