DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Painiketilanteen ohjaus

Tilanteeseen voit ryhmitellä useita toimenpiteitä, jotka yleensä tehdään yhdessä. Sovelluksen avulla voit luoda tilanteita omien tarpeidesi mukaan (kuten elokuvailta) ja määrittää ne langattoman kytkimen painikkeisiin.

Tilanteen luominen painikkeelle

  1. Valitse Tilanteen ohjaus liukuvalikosta.

  2. Valitse Tilanne 1 tai Tilanne 2

    HUOMAUTUS:
    • Paina painiketta lyhyesti tilanteen 1 laukaisemiseksi.

    • Paina painiketta pitkään tilanteen 2 laukaisemiseksi.

  3. Napauta Tilanne-sivulla + uuden tilanteen luomiseksi.

  4. Napauta Muokkaa nimeä , kirjoita tilanteen nimi (A) ja napauta Tallenna.

    VINKKI: Voit valita tilannetta kuvaavan kansikuvan napauttamalla .

  5. Avaa liukuvalikko napauttamalla Toimenpide-osiosta Lisää tehtävä.

  6. Valitse himmentimet, jotka haluat lisätä tilanteeseen ja napauta Seuraava.

    EHDOTUS: Voit lisätä yhden tai useita toimenpiteitä käyttämällä .

  7. Napauta Tallenna tilanteen vahvistamiseksi ja tallentamiseksi.

Tilanteen määrittäminen painikkeelle

Napauta tilanteen ohjaussivulla tilannetta asetusten tallentamiseksi.

Painiketilanteen muokkaaminen

  1. Etsi tilanteen ohjaussivulta tilanne, jota haluat muokata, ja napauta .

  2. Voit muuttaa asetuksia Muokkaa-sivulla napauttamalla kutakin kohdetta ja sitten napauttamalla Tallenna.

    EHDOTUS:
    • Voit lisätä yhden tai useita toimenpiteitä käyttämällä .

    • Voit poistaa aiemmin luodun toiminnon liu'uttamalla kutakin kohdetta vasemmalle ja napauttamalla Poista.

Tilanteen sidonnan poistaminen painikkeesta

  1. Napauta tilanteen ohjaussivulla tilannetta, jonka sidonnan haluat poistaa.

  2. Napauta Poista sidonta poistaaksesi tilanteen, joka on määritetty painikkeen asetuksiin.

Valaistustilanteen poistaminen

  1. Etsi tilanteen ohjaussivulta tilanne, jonka haluat poistaa, ja napauta .

  2. Napauta Poista.

    HUOMAUTUS: Tilanteen poistaminen poistaa tilanteen sidoksen painikkeen asetuksista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?