DUG_Temperature/Humidity sensor_WSE_02

Az eszközről

A Wiser hőmérséklet / páraérzékelő (a továbbiakban: érzékelő) két érzékelőt egyesít egy készülékben. Az érzékelő a környezetének hőmérsékletét és páratartalmát méri. Ha az érzékelő a Wiser Központi egységhez a hőmérséklet- és páratartalom-adatokat a Wiser Központi egységhez .

Az érzékelő más Wiser készülékeket is aktiválhat (például bekapcsolja a légkondicionálót, ha a hőmérséklet magas, vagy magas páratartalom esetén bekapcsolja a szellőzőt) automatizálással.

Kezelőelemek

  1. Állapotjelző LED

  2. Funkcióbillentyű

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?