DUG_Temperature/Humidity Sensor_WSE_02

Об устройстве

Wiser датчик температуры и влажности (далее называемый датчик) объединяет в себе две функции. Датчик измеряет температуру и влажность в помещении, где он установлен. Если датчик подключен к Wiser IP-шлюзу , он передает данные о температуре и влажности на Wiser IP .

Датчик запускает посредством автоматизации другие устройства Wiser (например, включение кондиционера при высокой температуре или включение вытяжного вентилятора при высокой влажности).

Элементы управления

  1. Светодиод состояния

  2. функциональная кнопка

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?