DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WSE_02

Om enheten

Wiser temperatur- och luftfuktighetssensor (nedan kallad sensor) kombinerar två sensorer i en enhet. Sensorn mäter temperatur och luftfuktighet i den miljö där sensorn är installerad. När givaren är ansluten till Wiser Gateway Wiser-hubben Wiser Gateway Wiser Hub

Sensorn utlöser andra Wiser-enheter (t.ex. att aktivera en luftkonditionering om temperaturen är hög eller att slå på en luftavfuktare om fuktigheten är hög) genom en automation.

Manöverelement

  1. Status LED-lampa

  2. Funktionsnyckel

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?