DUG_Sensor de temperatura/humidade_WSE_02

Acerca do dispositivo

O sensor de temperatura/humidade Wiser (doravante denominado sensor) combina dois sensores numa unidade. O sensor mede a temperatura e a humidade no ambiente onde o sensor está instalado. Quando o sensor está conectado ao Wiser Gateway Wiser Hub , ele comunica os dados de temperatura e humidade ao Wiser Hub.

O sensor aciona outros dispositivos Wiser (tais como ligar um ar condicionado se a temperatura for elevada ou ligar um exaustor se a humidade for elevada) através da automatização.

Elementos de operação

  1. LED de estado

  2. Tecla de função

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?