DUG_Temperature/Humidity Sensor_WSE_02

Пример режима автоматизации

В этом примере показано, как создать режим автоматизации для открытия жалюзи в теплой комнате.
  1. Перейдите к пункту Automation > +], чтобы создать автоматизацию.
  2. Нажать на Редактировать имя, ввести имя режима автоматизации, после чего нажать на Сохранить.
    СОВЕТ: Вы можете выбрать изображение обложки, представляющее вашу автоматизацию, нажав .
  3. Нажать Добавить условие > При изменении состояния устройства > Датчик температуры и влажности.
  4. Нажать Текущая температура, задать температуру и условие, а затем нажать кнопку Далее.
    совет: Температуру можно установить на 27 °C, а условие — > (больше).
    Примечание: Автоматизация запускается только в том случае, если состояние датчика изменяется на температуру выше установленной. В этом случае режим автоматизации запускается при изменении температуры с 27 °C до 28 °C.
  5. Нажмите для добавления другого условия и коснитесь При изменении состояния устройства > Датчик влажности температуры .
  6. Нажать Текущая влажность, задать влажность и условие, а затем нажать кнопку Далее.
    совет: Влажность можно установить на 65 %, а условие — > (больше).
    Примечание: Автоматизация запускается только в том случае, если состояние датчика изменяется на влажность выше установленной. В этом случае режим автоматизации запускается при изменении влажности с 65 % до 66 %.
  7. Нажать на Добавить задачу > Запустить устройство > Жалюзи.
  8. Нажать на Управление (А), выбрать Открыть жалюзи и нажать на Сохранить.
  9. Нажать Проценты (B), задать открытие жалюзи в процентах и нажать на Сохранить.
  10. Нажать на Далее.

  11. На странице Настройки автоматизации нажать на Сохранить.

    Сохраненный режим автоматизации отображается во вкладке Автоматизация. Для активации режима автоматизации можно нажать на перекидной переключатель.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?