DUG_Temperature/Humidity Sensor_WSE_02

Сопряжение устройства путем автоматического сканирования

В случае сопряжения устройства путем автоматического сканирования выполняется автоматическое распознавание устройства при включении.
Для сопряжения устройства:
  1. На странице Home нажмите +].
  2. Коснитесь кнопки Auto scan и коснитесь кнопки Confirm™.
  3. При наличии нескольких IP-шлюзов выполнить шаг 4 или перейти к шагу 5.
  4. Нажать на Выбрать IP-шлюз и в раскрывающемся меню выбрать Wiser IP-шлюз.
  5. Коротко нажать функциональную кнопку 3 раза (< 0,5 с).
    Примечание:
    • Светодиод мигает оранжевым цветом.

    • Подождать несколько секунд до завершения поиска устройства.

    совет: Если вы хотите соединить несколько устройств, выполните шаг 5 для каждого устройства и подождите несколько секунд.
  6. Выберите датчик температуры и нажмите кнопку Далее (A).

  7. Нажмите "Готово", когда соединение будет успешно установлено.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?