DUG_Sensor för temperatur/luftfuktighet_WSE_02

Exempel på automatisering

I den här demonstrationen visas hur du skapar en automatisering för att öppna jalusin när rummet är varmt.
  1. Gå till Automatisering > + för att skapa en automatisering.
  2. Tryck på Redigera namn, ange namnet på automationen och tryck på Spara.
    TIPS: Du kan välja den höljesbild som motsvarar din automatisering genom att trycka på .
  3. Tryck på Lägg till villkor > När enhetsstatus ändras > Temperatur- och luftfuktighetssensor.
  4. Tryck på Aktuell temperatur, ställ in temperatur och tillstånd och tryck på Nästa.
    FÖRSLAG: Du kan ställa in temperaturen som 27 °C och tillståndet som > (högre än).
    OBS: Automatiseringen utlöses endast om sensorns status ändras till en högre temperatur än den inställda temperaturen. I detta fall utlöses automatiseringen när temperaturen ändras från 27 °C till 28 °C.
  5. Tryck för att lägga till ytterligare ett villkor och tryck När enhetsstatus ändras > temperaturfuktgivare.
  6. Tryck på Aktuell luftfuktighet, ställ in luftfuktigheten och tillstånd och tryck på Nästa.
    FÖRSLAG: Du kan ställa in luftfuktigheten som 65 % och tillståndet som > (högre än).
    OBS: Automatiseringen utlöses endast om sensorns status ändras till en högre luftfuktighet än den inställda luftfuktigheten. I detta fall utlöses automatiseringen när luftfuktigheten ändras från 65 % till 66 %.
  7. Tryck på Lägg till aktivitet > Kör enheten > Jalusi.
  8. Tryck på Styrning (A) och markera Öppna jalusi och tryck på Spara.
  9. Tryck på Procentvärde (B) ställer du in jalusiöppningens procentvärde och trycker på Spara.
  10. Tryck på Nästa.

  11. Tryck på Spara på sidan Automations-inställningar.

    När automationen har sparats visas den på fliken Automation. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?