DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Emparejamiento del dispositivo con el escaneo automático

Al emparejar el dispositivo con el escaneo automático, se detecta automáticamente el dispositivo cuando se active el dispositivo correspondiente.
Para emparejar el dispositivo con el barrido automático:
  1. En la página Inicio, puntee + .
  2. Pulse Auto scan y pulse Confirm.
  3. Si tiene varios hubs, ejecute el paso 4 o continúe con el paso 5.
  4. Pulse Seleccionar hub y seleccione el hub de Wiser en el menú.
  5. Pulse brevemente 3 veces el botón de funcionamiento (< 0,5 s).
    NOTA:
    • El LED parpadea en naranja.

    • Espere unos segundos hasta que finalice la búsqueda del dispositivo.

    SUGERENCIA: Si desea vincular varios dispositivos a la vez, realice el paso 5 en cada dispositivo y espere unos segundos.
  6. Puntee Siguiente (A) y seleccione Smart Plug.

  7. Cuando el dispositivo se haya añadido correctamente, pulse en Listo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?