DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Restablecimiento del dispositivo

Puede restablecer manualmente el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Para reiniciar el dispositivo:
  1. Pulse brevemente el botón de funcionamiento tres veces (< 0,5 s) y, a continuación, mantenga pulsado el botón de funcionamiento una vez (> 10 s).
  2. Después de 10 s, el LED comienza a parpadear en rojo. En ese momento, suelte el botón de funcionamiento.
    El LED deja de parpadear cuando se reinicia correctamente el dispositivo.
  3. El enchufe se reinicia y parpadea en verde durante unos segundos.
    NOTA: Después del reinicio, el LED se apaga.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?