DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Creación de una programación

El enchufe puede controlarse y activarse a través de una programación. Una vez configurada la programación, el sistema seguirá la programación activa. Puede crear o modificar las programaciones en cualquier momento.
Para crear una planificación:
  1. En la página principal, toque Todos los dispositivos > Enchufe inteligente.
  2. Toque en Programación > Añadir programación para añadir una programación.
  3. Ajuste la hora (A).
  4. Toque Repetir (B) para seleccionar los días en los que desea establecer la programación.
  5. Pulse el icono Nota (C), introduzca la nota y pulse Confirmar.
  6. Pulse el interruptor (D) para activar la notificación de la programación. La aplicación enviará una notificación de que la tarea programada se ejecuta en el momento programado.
  7. Toque Enchufe inteligente (E) y seleccione una de las opciones:
    • Encendido: Enciende el enchufe a la hora programada
    • Apagado: Apaga el enchufe a la hora programada

  8. Pulse Guardar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?