DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Acerca del dispositivo

El Enchufe inteligente Wiser (en lo sucesivo denominado enchufe) se utiliza como adaptador de un enchufe convencional para controlar manualmente o remotamente usando la aplicación Wiser, diversos dispositivos eléctricos, como lámparas de pie, radios, ventiladores, cafeteras... El enchufe también puede monitorizar el consumo de energía de los dispositivos conectados. El enchufe de pared debe estar encendido para que funcione.
NOTA: No inserte el enchufe en las tomas que se encuentran detrás de objetos grandes o muebles como refrigeradores o armarios que reduzcan la recepción de la radio.

Opciones de control

Control de hogar: Para controlar el enchufe en su hogar a través de la aplicación Wiser, necesitará el Gateway Wiser.

Funcionamiento directo: El enchufe siempre se puede controlar directamente desde el sitio. Para hacerlo, encienda y apague el enchufe usando el botón de funcionamiento.

Funciones

  • Encendido y apagado de dispositivos conectados de forma manual y remota mediante aplicación.

  • Ajuste de un temporizador o una programación horaria (mediante aplicación)

  • Visibilidad del estado de carga (mediante aplicación)

  • Monitorización y visualización del consumo de energía (mediante aplicación)

Elementos de mando

  1. A: Toma para tierra de protección y enchufes europeos estandarizados

  2. B: LED de estado

  3. C: Botón de funcionamiento

  4. D: Enchufe el adaptador a una toma de protección a tierra europea

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?