DUG_Wiser dugalj_WSE_01

Az eszköz párosítása automatikus beolvasással

Az eszköz automatikus beolvasással végzett párosítása automatikusan észleli az eszközt, amikor a hozzátartozó eszköz be van kapcsolva.
Az eszköz párosítása automatikus beolvasással:
  1. Az Otthon oldalon koppintson a +.
  2. Koppintson az Automatikus beolvasás lehetőségre, és koppintson a Megerősítés gombra.
  3. Ha több Központja van, végezze el a 4. lépést vagy ugorjon az 5. lépésre.
  4. Koppintson a Központi egység kiválasztása lehetőségre, és válassza ki a Wiser Központi egységet a legördülő menüből.
  5. Nyomja meg röviden a kezelőgombot 3-szor (< 0,5 mp).
    MEGJEGYZÉS:
    • A LED narancssárgán villog.

    • Várjon néhány másodpercet, amíg az eszköz keresése befejeződik.

    JAVASLAT: Ha egyszerre több készüléket szeretne párosítani, hajtsa végre az 5. lépést minden eszközön, és várjon néhány másodpercet.
  6. Koppintson a Next (A) gombra, és válassza ki az Smart Plug (Intelligens dugó) lehetőséget.

  7. Az eszköz sikeres hozzáadása után koppintson a Kész gombra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ez hasznos volt?