DUG_ARGUS Bewegungsmelder 360_WH.-00

Einen Moment erstellen

Mit Moment können Sie mehrere Aktionen gruppieren, die normalerweise gemeinsam ausgeführt werden. Mit der Wiser Home App können Sie Momente erstellen.

So erstellen Sie einen Moment:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Gehen Sie zu Moment > , um einen Moment zu erstellen.
  3. Geben Sie den Namen des Moments ein (A).
  4. Tippen Sie auf Aktionen hinzufügen (B), um die Geräteliste auszuwählen.
  5. Wählen Sie auf der Seite Geräte auswählen die Geräte aus der Liste (C), die durch den Moment betrieben werden sollen.
  6. Tippen Sie auf Beschriftung.
  7. Tippen Sie auf der Seite Momentersteller auf Bewegungssensor für den Außenbereich zum Ein-/Ausschalten oder Öffnen/Schließen.
    Beispiel:
    • Wenn der Sensor die Tür/das Tor steuert, können Sie ihn auf Öffnen/Schließen einstellen.

    • Wenn der Sensor Geräte wie die Beleuchtung steuert, können Sie ihn auf Ein/Aus einstellen.

  8. Tippen Sie auf Einstellung.
  9. Tippen Sie auf der Seite Momentersteller auf Speichern.
    Der Moment erscheint auf der Registerkarte Momente. Sie können auf den Moment tippen, um ihn zu aktivieren.
    VORSCHLAG:
    • Wenn Sie die erstellten Momente auf dem Startbildschirm anzeigen möchten, gehen Sie zu Start > > Startbildschirm > Momente. Aktivieren Sie die Umschalttaste, um die Momente auf dem Startbildschirm zu sehen.

    • Sie können die Momente auch durch Tippen auf Bearbeiten über die Registerkarte Momente auf dem Startbildschirm oder durch Tippen auf Automatisierung > Momente > Neu ordnen neu anordnen.

  10. Um das Symbol des Moments zu ändern, tippen Sie auf das Symbol (D), wählen Sie das gewünschte Symbol und tippen Sie auf Speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?