DUG_ARGUS Bewegungsmelder 360_WH.-03

Über das Gerät

Der ARGUS-Bewegungsmelder für den Außenbereich 360 (im Folgenden Bewegungsmelder genannt) erkennt Bewegungen in der Nähe und misst die Leuchtdichte der Umgebung, um die Ein/Aus-Funktion des angeschlossenen Verbrauchers oder des gekoppelten Aktors zu steuern. Wenn eine Bewegung erkannt wird und die Umgebung dunkler als der eingestellte Lichtwert ist, wird die Last für die angegebene Dauer eingeschaltet, beginnend mit der letzten Erkennung.

Er kann auch Aktoren über Quick Home Connect steuern. Wenn in dieser Einstellung die Bewegung erkannt wird, schalten sich die Lasten und die an den Bewegungssensor angeschlossenen Aktoren gemeinsam Ein/Aus.

Funktionen und Merkmale:

  • Erweiterbare Konnektivität: 1 Bewegungssensor kann über Quick Home Connect mit bis zu 3 Aktoren verbunden werden.

  • Effiziente Mehrgeräteverbindung: 5 Bewegungssensor können über Quick Home Connect mit 1 Aktor verbunden werden, was für maximalen Komfort und Effizienz sorgt.

  • Benutzerdefinierte Empfindlichkeit: Passen Sie die Empfindlichkeit des Geräts an Ihre Anforderungen eine präzise Steuerung an.

  • Anpassbare LUX-Einstellungen: Stellen Sie den Schwellenwert für die Lichtintensität auf die gewünschte Erkennung ein.

  • Flexible Zeiteinstellungen: Die Einschaltdauer der angeschlossenen Last, nachdem eine Bewegung erkannt wurde, lässt sich leicht an Ihren Zeitplan und Ihre Vorlieben anpassen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?