Eine Automatisierung erstellen
- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf
.
- Wählen Sie Automatisierung >
, um eine Automatisierung zu erstellen.
- Geben Sie den Automatisierungsnamen (A) ein.
- Tippen Sie auf Wenn (B) und wählen
Sie eine der Bedingungen (C):
-
Alle Bedingungen: Auslösen einer Aktion, wenn alle definierten Bedingungen erfüllt sind.
-
Beliebige Bedingung: Auslösen einer Aktion, wenn eine der definierten Bedingungen erfüllt ist.
-
- Tippen Sie auf Bedingungen hinzufügen und wählen Sie eine der folgenden Optionen (D):
-
Änderung des Gerätestatus: Auswahl eines Geräts, das die Automatisierung aktivieren soll.
-
Abwesenheitsmodus: Ausschalten des Bewegungssensors und des Geräts, das mit diesem verbunden ist, durch Aktivieren dieses Modus. Wenn der Abwesenheitsmodus ausgelöst wird, wird die Empfindlichkeit des Bewegungssensors ausgeschaltet.
VORSCHLAG: Sie können den Bewegungssensor und das mit ihm verbundene Gerät aktivieren, indem Sie die Empfindlichkeit des Bewegungssensors erhöhen. Siehe Einstellen der Empfindlichkeit für weitere Einzelheiten zumEinstellen der Empfindlichkeit.
HINWEIS: Es können maximal 10 Bedingungen hinzugefügt werden.VORSCHLAG: Der Abwesenheitsmodus kann auch als Auslöser für das Ausschalten der Beleuchtung, für den Dimmer oder für das Schließen des Tors usw. verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Abwesenheitsmodus. -
- Wenn Sie Änderung des Gerätestatus wählen, tippen Sie auf Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- Sie können die folgenden Konfigurationen des Bewegungssensors,
der die Automatisierung auslöst, auswählen und aktualisieren:
- Bewegungserkennung
- Lux-Wert
- Temperaturschwellenwert.
HINWEIS: Für jede der Konfigurationen ist eine Standardeinstellung vorhanden.
- Tippen Sie auf Einstellung.
- Um eine bestimmte Zeit für die Auslösung der Automatisierung festzulegen, tippen Sie auf und wählen Sie eine der folgenden Optionen (E):
- Tippen Sie auf Einstellung.
- Um eine Aktion hinzuzufügen, tippen Sie auf Dann > Hinzufügen einer Aktion und wählen Sie eine der folgenden Optionen (F) aus:HINWEIS: Es können maximal 10 Aktionen hinzugefügt werden.
-
Ein Gerät steuern – Wählen Sie das Gerät aus, das bei Auslösung der Automatisierung aktiviert werden soll, und stellen Sie den gewünschten Zustand des Geräts ein.
-
Benachrichtigung senden – Sie werden benachrichtigt, wenn die Automatisierung ausgelöst wird.
-
Einen Moment aktivieren – Wählen Sie einen Moment, der während der Automatisierung aktiviert werden soll.
-
Warten – Mit dieser Option können Sie eine Verzögerung in einer Automatisierungssequenz hinzufügen. Sie können die Wartezeit in Schritten von 1 Stunde und 1 Minute bis zu maximal 24 Stunden einstellen. Diese Funktion ist nützlich, um Aktionen innerhalb einer Automatisierung zu verzögern.
Im Folgenden sehen Sie das Beispiel für die Auslösung einer Aktion für die Jalousien mithilfe der Option Steuerung eines Geräts:- Auf der Seite Neue Automatisierung wählen Sie Ein Gerät steuern und wählen Sie dann Jalousie.
- Stellen Sie den gewünschten Zustand der Jalousie
ein, wenn die Automatisierung ausgelöst wird. Tippen Sie dann
auf Einstellen.
Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für die Verwendung der Option Warten:- Auf der Seite Neue Automatisierung tippen Sie auf Aktion hinzufügen und wählen Sie Warten.
- Scrollen Sie durch die Minuten und Sekunden, um die gewünschte Wartezeit einzustellen. Tippen Sie dann auf Einstellen.
-
- Tippen Sie auf das Symbol (G), um das Symbol anzuzeigen, das die Automatisierung am besten darstellt.
- Wählen Sie das Symbol auf der Seite Symbol auswählen und tippen Sie auf Speichern, um das Symbol einzustellen.
- Tippen Sie auf der Seite Neue Automatisierung auf Speichern.Sobald die Automatisierung gespeichert ist, erscheint sie in der Liste der Automatisierungen.
- Tippen Sie auf den Umschalter (H) auf der Seite Automatisierung, um die Automatisierung zu aktivieren/deaktivieren.