DUG_ARGUS Außenbewegungsmelder 360_WH-01

Konfigurieren des Bewegungssensors

Mit der Wiser Home App können Sie die Konfiguration des Bewegungssensors aktualisieren.

Sie können das Gerät über den Bildschirm Gerätedetails konfigurieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .

  2. Tipen Sie auf Geräte > Bewegungsmelder für den Außenbereich und wählen Sie den Bewegungssensor, den Sie konfigurieren möchten.

    VORSCHLAG: Sie können den Bildschirm mit den Gerätedetails auch öffnen, indem Sie auf dem Gerätesteuerungsbildschirm auf Geräteeinstellungen tippen.

   
A

Gerätename: Tippen Sie zum Ändern des Gerätenamens.

B

Standort: Antippen, um dem Bewegungssensor einen Standort zuzuweisen. Siehe Einstellen des Gerätestandorts für weitere Informationen zum Festlegen des Standorts.

C

Empfindlichkeit: Antippen, um den Erfassungsbereich des Bewegungssensors festzulegen. Je höher die Empfindlichkeit, desto größer der Erfassungsbereich. Siehe Einstellen der Empfindlichkeit für weitere Einzelheiten zum Einstellen der Empfindlichkeit.

D

Timer für Bewegungserkennung: Antippen, um die Betriebszeit eines Geräts nach der Bewegungserkennung zu verwalten. Siehe Einstellen des Timers für die Bewegungserkennung für weitere Einzelheiten zum Einstellen des Lux-Werts.

E

Lux-Wert: Antippen, um den Schwellenwert der Lichtintensität festzulegen, unter dem die angeschlossene Last aktiviert werden soll. Siehe Einstellen des Lux-Werts für weitere Informationen zum Einstellen des Lux-Werts.

F

LED des Bewegungssensors: Tippen Sie auf den Umschalter (G), damit die LED am Bewegungssensor ein-/ausgeschaltet werden kann, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung erkennt.

G

Benachrichtigung bei erkannter Bewegung: Tippen Sie auf den Umschalter (H), um die Benachrichtigung ein-/auszuschalten. Wenn er auf EIN steht und die Bewegung vom Bewegungssensor erkannt wird, erhalten Sie die Benachrichtigungen in der Wiser Home App.

H

Identifizieren: Antippen, um den Standort des Bewegungssensors im Raum zu ermitteln.

HINWEIS: Nach der Identifikation des Bewegungssensors blinkt die Status-LED auf dem Sensor.

Tippen Sie auf OK nach der Identifizierung des Bewegungssensors.

I

Löschen: Antippen, um einen Bewegungssensor aus der Wiser Home App zu entfernen.

HINWEIS: Nach dem Löschen funktioniert der Bewegungssensor unabhängig von den in der Wiser Home App vorgenommenen Einstellungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?