DUG_ARGUS Bewegungsmelder 360_WH.-03

Zurücksetzen des Gerätes

Sie können den Sensor manuell auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
So setzen Sie den Sensor zurück:

Drücken Sie die Taste S/R (Setup/Reset) 3-mal kurz (< 0,5 s) und anschließend einmal lang (> 10 s). Nach 10 s beginnt die LED rot zu blinken. Lassen Sie die Taste an dieser Stelle los.

Nach dem erfolgreichen Zurücksetzen des Sensors leuchtet die gelbe LED 3 Sekunden lang auf und erlischt dann.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?