DUG_Exxact verhokytkin_WH-00

1-osaisen painikkeen pariliittäminen yhteen tai kahteen verho-ohjauksen kytkimeen

HUOMAUTUS: Jos haluat yhdistää 1-osaisen langattoman kytkimen yhteen verho-ohjauksen kytkimeen, noudata vaiheita vaiheeseen 2 asti. Jatka toisen verho-ohjauksen kytkimen kanssa noudattamalla seuraavia vaiheita.
  1. Paina lyhyesti langattoman painikkeen ylempää painiketta 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

  2. Paina lyhyesti ensimmäistä verho-ohjauksen kytkintä 5 kertaa nopeasti peräkkäin.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.

    Verhot liikkuvat ylös ja alas muutaman kerran. Kun pariliitos on muodostettu, langattoman painikkeen ja verho-ohjauksen kytkimen tila-LED sammuu.
    TÄRKEÄ: Tarkista, onnistuiko pariliitos, ennen kuin jatkat saman kanavan kanssa.
  3. Toista vaihe 1.
  4. Toista vaihe 2 toisessa säleverho-ohjauksessa.
    Verhot liikkuvat ylös ja alas muutaman kerran. Kun pariliitos on muodostettu, langattoman painikkeen ja säleverho-ohjauksen kytkimen tila-LED sammuu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?