DUG_Exxact verhokytkin_WH-00

Verhojen kalibroiminen ilman Wiser-sovellusta

Kalibroinnin määrittäminen ilman Wiser-sovellusta:

  1. Paina ala- ja yläpainikkeita 3 sekunnin ajan.
    Tila-LED vilkkuu vihreänä.
    • Jos verho ei ole täysin avoimessa asennossa, se alkaa avautua ja saavuttaa yläasennon.

    • Jos verho on tässä vaiheessa jo avoimessa asennossa, verho ei liiku.

    HUOMAUTUS: LED vilkkuu vihreänä koko kalibrointiprosessin ajan.
  2. Paina lyhyesti yläpainiketta, kun verho aukeaa kokonaan.
    Verho alkaa sulkeutua ja saavuttaa ala-asennon.
  3. Kun verho saavuttaa ala-asennon, paina yläpainiketta heti kerran.
    Verho alkaa avautua ja saavuttaa yläasennon.
  4. Kun verho saavuttaa ylä-asennon, paina yläpainiketta heti kerran.
    Verho alkaa liikkua ja saavuttaa automaattisesti keskiasennon kalibroinnin loppuun saattamiseksi.
    HUOMAUTUS: Verhon tarkka asento riippuu verhon tyypistä, moottorista ja mekaanisesta rakenteesta. Tämän perusteella keskiasento voi poiketa.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?