DUG_Exxact – Persiennstyrningsbrytare_WH-00

Parkoppla 1-kanals med 1 eller 2 persiennstyrningsbrytare

OBS: Om du vill parkoppla en trådlös brytare med 1 kanal med en persiennstyrningsbrytare följer du stegen upp till steg 2. Fortsätt med en andra persiennstyrningsbrytare genom att följa stegen nedan.
  1. Tryck kort på den övre tryckknappen 5 gånger i snabb följd på den trådlösa brytaren.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

  2. Tryck kort på den första persiennstyrningsbrytaren 5 gånger i snabb följd.
    Statuslysdioden blinkar grönt.

    Jalusin kommer att gå upp och ner några gånger. Vid genomförd parkoppling slocknar statuslysdioden på den trådlösa brytaren och persiennstyrningsbrytaren stängs av.
    VIKTIG: Kontrollera att parkopplingen lyckades innan du fortsätter med samma kanal.
  3. Upprepa steg 1.
  4. Upprepa steg 2 på den andra persiennstyrningsbrytaren.
    Jalusin kommer att gå upp och ner några gånger. Vid genomförd parkoppling slocknar statuslysdioden på den trådlösa brytaren och persiennstyrningsbrytaren stängs av.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?