DUG_Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB_WH-00

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) on älykäs henkilökohtainen Amazonin™ kehittänyt avustaja, ja se pystyy toimimaan äänen kanssa vuorovaikutteisesti.

Yleiset Wiser-komennot Alexalle

  • Kysely: "Alexa, is the motion sensor switch on?" (Alexa, onko liiketunnistimen kytkin päällä?)

  • Liikkeen tunnistus: "Alexa, is the sensor detecting movements?" (Alexa, havaitseeko tunnistin liikettä?)

  • Laitteen kytkeminen päälle/pois päältä: "Alexa, turn on/off the motion sensor switch" (Alexa, kytke liiketunnistimen kytkin päälle/pois päältä).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?