DUG_Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB_WH-00

Liikkeentunnistuksen ajastimen asettaminen

Voit asettaa liikkeentunnistuksen ajastimen.
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Valot > Liiketunnistin kytkimellä > Liikkeentunnistuksen ajastin ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • 15 sekuntia

    • 30 sekuntia

    • 45 sekuntia

    • 1 min

    • 5 min

    • Tietty aika

    EHDOTUS: Tietty aika -vaihtoehdon avulla voit manuaalisesti määrittää, kuinka kauan valon on oltava päällä liikkeen havaitsemisen jälkeen. Lisättävissä enimmäisaikaraja on 59 minuuttia 59 sekuntia.
    HUOMAUTUS: Liikkeentunnistuksen ajastin on oletusarvoisesti asetettu arvoon 5 min.
  3. Napauta oikeasta yläkulmasta Aseta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?