DUG_Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB_WH-00

Tekniset tiedot

Nimellisjännite

AC 230 V, 50 Hz

Nimellisteho

Kuorman tyyppi Kuorman nimi Kuorman arvo

LED

LED

200 W

Moottori

1000 VA

Rautasydänmuuntaja

500 VA

Hehkulamppu

2200 W

Halogeenilamppu

2000 W

Loistelamppu

200 W

Elektroninen alasmuuntaja

1050 VA

Kapasitiivinen kuorma

10 A, 140 μF

Valmiustila

Enintään 0,4 W

Liitännät

Ruuviliittimet enint. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Laajennusyksikkö

Yksi painike, rajoittamaton määrä, enint. 50 m

Ulkoinen sulakesuojaus

16 A:n katkaisija

Nimellisvirta

10 A, cosφ = 0,6

Käyttötaajuus

2 405 – 2 480 MHz

Lähetetty maksimiradiotaajuusteho

< 10 mW

Tiedonsiirtoprotokolla

Zigbee 3.0 -sertifioitu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?