DUG_Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB_WH-00

Automaation luominen

  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Luo automaatio kohdasta Automaatio > .
  3. Valitse Jos (A) ja valitse jokin seuraavista ehdoista (B):
    • Kaikki ehdot: tämä käynnistää toimenpiteen vain, kun kaikki ehdot täyttyvät.
    • Mikä tahansa ehto: tämä käynnistää toimenpiteen, kun vähintään yksi ehto täyttyy.
  4. Valitse Lisää ehtoja, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista (C):
    • Laitteen tilan muutos (valitse laite): automaatio käynnistyy laitteen tilan perusteella, kuten verhon avautuessa tai liiketunnistimen havaitessa liikkeen.
    • Poissa kotoa -tila (ota käyttöön tai poista käytöstä): Poissa kotoa -tila voi myös käynnistää automaation valojen kytkemiseksi päälle, verhon sulkemiseksi jne. Katso kohta Poissa kotoa -tila kyseisen järjestelmän käyttöoppaasta.
  5. Valitse Laitteen tilan muutos > Liiketunnistin kytkimellä ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Kytke päälle/pois: valitse laitteen tilaksi päälle/pois päältä.
    • Liikkeen tunnistus: valitse liikkeen tila, kuten Havaittu / Ei havaittu.
    • Kirkkaus: valitse huoneen kirkkaustaso, kuten Erittäin kirkas / Kirkas / Tumma / Erittäin tumma.
    HUOMAUTUS: .
    • Enintään 10 ehtoa voidaan lisätä.

    • Voit poistaa ehdon pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  6. Jos haluat asettaa toiminnolle tietyn ajan, valitse Milloin > Lisää aika ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista (D):
    • Tietty kellonaika: automaatio käynnistyy tiettyyn aikaan päivästä, kuten auringonnousun tai -laskun aikaan tai klo 8.00.
    • Ajanjakso: automaatio käynnistyy ajanjaksoina, kuten auringonnoususta auringonlaskuun tai auringonlaskusta auringonnousuun tai klo 8.00–17.00.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 merkintää voidaan lisätä.

    • Voit poistaa tietyn ajan pyyhkäisemällä vasemmalle ja valitsemalla .

  7. Lisää toiminto napauttamalla Sitten > Lisää toiminto ja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista (E):
    • Laitteen hallinta: valitse laite ja aseta laitteen haluttu tila.
    • Lähetä ilmoitus: saat ilmoituksen, jos ehto täyttyy.
    • Aktivoi tilanne: valitse tilanne.
    • Viive: Tämän asetuksen avulla voit lisätä viiveen automaatiosekvenssiin. Voit asettaa odotusajan yhden tunnin ja yhden minuutin välein enintään 24 tunniksi. Tämä ominaisuus on hyödyllinen, jos haluat viivyttää automaation toimenpiteitä.
  8. Napauta Laitteen hallinta > Mikromoduulikytkin. Voit kytkeä sen päälle/pois päältä napauttamalla (F) ja sitten Aseta.
    HUOMAUTUS:
    • Enintään 10 toimenpidettä voidaan lisätä.

    • Poista toimenpide pyyhkäisemällä vasemmalle toimenpiteen päällä ja valitsemalla .

  9. Anna automaatiolle nimi (G).

    Voit valita automaatiotasi edustavan kansikuvan valitsemalla .

  10. Valitse Tallenna.
    Kun automaatio on tallennettu, se näkyy Automaatio-välilehdessä.
    Vaihtokytkimellä (H) voit ottaa automaation käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?