DUG_Exxact – Liiketunnistin/10A rele ZB_WH-00

Laitteen määrittäminen

Laitteen tiedot -näytössä voit määrittää liiketunnistimen kytkimellä haluamallasi tavalla.
  1. Valitse aloitusnäytössä .

  2. Napauta Laitteet > Valot > Liiketunnistin kytkimellä, kun haluat siirtyä Laitteen tiedot -näyttöön.

A

Laitteen nimi: napauta muuttaaksesi laitteen nimeä.

B

Sijainti: Napauta kohdistaaksesi laitteen johonkin huoneeseen (kuten olohuone, makuuhuone, keittiö jne.). Katso lisätietoja kohdasta Laitteen sijainnin asettaminen.

C

Liikkeentunnistusherkkyys: Napauta asettaaksesi tunnistimen herkkyystason haluamallasi tavalla. Katso lisätietoja jokaisesta vaihtoehdosta kohdasta Tunnistusherkkyyden määrittäminen.

D

Liikkeentunnistuksen ajastin: Napauta asettaaksesi ajan, kuinka kauan valon on oltava päällä liikkeen havaitsemisen jälkeen. Katso lisätietoja kohdasta Liikkeentunnistuksen ajastimen asettaminen.

E

Nykyinen luksi: Näyttää tunnistimen mittaaman ympäristössä olevan valon nykyisen luksiarvon. Luksi on valaistusvoimakkuuden yksikkö, joka mittaa alueella olevan näkyvän valon määrää. Se auttaa tunnistinta määrittämään, kuinka kirkas tai tumma ympäristö on.

F

Lux-tason kynnysarvo: Napauta asettaaksesi luksialueiden kynnysarvon, joka määrittää, milloin tunnistimen tulee aktivoitua. Katso lisätietoja kohdasta Luksiasetusten määrittäminen.

G

Ilmoita minulle, jos havaitaan liike: Napauta vaihtokytkintä saadaksesi ilmoituksia havaitusta liikkeestä.

H

Tunnista: Napauta tunnistaaksesi laitteen. Tila-LED vilkkuu punaisena ja yhdistetty valo vilkkuu ja sammuu, kun tunnistus on onnistunut.
Napauta OK, kun laitteen tunnistus on valmis.

I

Poista: Napauta poistaaksesi laitteen järjestelmästä.

HUOMAUTUS:
  • Laitteen poistaminen järjestelmästä nollaa sen myös. Nollauksen jälkeen LED-valo muuttuu keltaiseksi ja ilmaisee, että laite on valmis pariliittämiseen.

  • Jos laitteen pariliitoksen muodostuksessa tai nollauksessa on ongelmia, katso lisätietoja kohdasta Laitteen nollaaminen.

J

Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin: Zigbee-signaalin voimakkuuden ilmaisin, joka näyttää laitteen senhetkisen signaalinvoimakkuuden.

  • Hyvä signaali (välillä 0 ja -54 dBm)

  • Normaali signaali (välillä -54 ja -79 dBm)

  • Heikko signaali (<-79 dBm)

  • Ei signaalia (laite ei ole verkossa)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?