DUG_PowerTag-E_WH-10

Ilmoitusten ja hälytysten käynnistäminen

Wiser Home -sovelluksella voit määrittää hälytyksiä ilmoittamaan ylikulutuksesta tai siitä, ettei kuormien kulutusta ole.
HUOMAUTUS: Jokaisella laitteella voi olla yksi ylikulutushälytys ja yksi ei kulutusta -hälytys.
Hälytysten määrittäminen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Tili > Ilmoitukset ja hälytykset.
  3. Valitse Luo uusi hälytys (A) ja valitse hälytystyyppi (B).
  4. Valitse laite luettelosta (C) ja napauta kohtaa Seuraava.
  5. Ota käyttöön vaihtokytkin (D) hälytyksen asettamiseksi.
  6. Valitse (wattia) ja anna arvo asettaaksesi tehorajan.
  7. Napauta kohtaa (Aikana), valitse aikaraja ja napauta kohtaa Aseta (E).
  8. Napauta kohtaa Tallenna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?