DUG_PowerTag-E_WH-10

Lisälaitteiden pariliittäminen

Jos haluat yhdistää lisää PowerTageja, sinun on kohdistettava niille merkintä. Sen avulla on helppo tunnistaa eri kuormille asennetut PowerTag-lisälaitteet ja seurata niiden kuluttamaa virtaa yksitellen.
Merkitse lisä-PowerTag noudattamalla mitä tahansa seuraavista toimenpiteistä:
  • Merkintätyypin valitseminen käytettävissä olevasta luettelosta: Voit valita merkintätyypin käytettävissä olevien luettelosta.

  • Merkintätyypin mukauttaminen: Jos käytettävissä olevien merkintöjen luettelo ei sovi kuormallesi, voit mukauttaa haluamasi merkintätyypin.

HUOMAUTUS: Enintään 20 PowerTagia voidaan pariliittää.
Valitse merkintätyyppi käytettävissä olevasta luettelosta seuraavasti:
  1. Valitse Laitteen etsintä -sivulla PowerTag.

  2. Valitse Laitteen määritys -sivulla Tunnista tunnistaaksesi lisä-PowerTagin.

    Ilmoitusikkuna tulee näyttöön ja tila-LED vilkkuu nopeasti vihreänä PowerTagissa.

  3. Napauta ilmoitusikkunassa kohtaa OK, kun olet tunnistanut PowerTagin.
  4. Valitse , merkintäluettelo näkyy Tyyppi-sivulla.

  5. Valitse merkintä, joka vastaa parhaiten PowerTagia, ja valitse Tallenna.

  6. Napauta (A), kirjoita nimi ja valitse Tallenna.

  7. Valitse Valmis (B).


Merkintätyypin mukauttaminen
  1. Valitse Laitteen etsintä -sivulla PowerTag.

  2. Valitse Laitteen määritys -sivulla Tunnista tunnistaaksesi PowerTagin.

    Ilmoitusikkuna tulee näyttöön ja tila-LED vilkkuu nopeasti vihreänä PowerTagissa.

  3. Napauta ilmoitusikkunassa OK, kun olet tunnistanut PowerTagin.

  4. Valitse , merkintäluettelo näkyy Tyyppi-sivulla.

  5. Valitse Mukautettu.

  6. Valitse Mukautettu tyyppi -sivulla (A) ja kirjoita nimi.

  7. Valitse haluamasi kuvake (B) ja napauta Tallenna C).

  8. Valitse Laitteen määritys -sivulla Tallenna ja sitten Valmis.

    Jos pariliittäminen onnistuu,

    • LED-tila vilkkuu hitaasti vihreänä PowerTagissa viiden sekunnin ajan.

    • Pariliitetty PowerTag näkyy sovelluksen aloitusnäytössä.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?