DUG_PowerTag-E_WH-10

Päälaitteen pariliittäminen verkossa olevaan aurinkoenergiajärjestelmään

HUOMAUTUS: Järjestelmä ei tue kahta aurinkoenergiaketjua, eikä kahden aurinkoenergian PowerTag Energiamittarin lisääminen ole mahdollista. Jos haluat lisätä toisen aurinkoenergiajärjestelmän, poista ensin olemassa oleva aurinkoenergian mittari ja lisää sitten uusi aurinkoenergian mittari.

Jos olet asentanut PowerTagin olemassa olevaan, verkkoon yhdistettyyn aurinkoenergiajärjestelmään, tehovuo voi olla mihin tahansa seuraavista suunnista:

  • Verkosta kotiin: tuonti

    (koti, joka kuluttaa sähköverkon tehoa)
  • Kodista verkkoon: vienti

    (aurinkoenergian ylituotanto syötetään verkkoon)

Oikea tehonsuunta on määritettävä, muutoin PowerTag voi mitata tehonsuunnan väärin (verkosta kotiin vientinä ja kodista verkkoon tuontina).

  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Valitse Laitteet >  >  Energia.
  3. Valitse PowerTag Energy.
    EHDOTUS: Voit myös siirtyä valitsemalla Ohjaus > > Energia > PowerTag Energy.
  4. Laitteen etsintä -sivulta etsitään hetken aikaa, jotta käytettävissä olevat PowerTagit tulevat näkyviin.
  5. Jos käytettävissä on useampi kuin yksi laite, valitse niistä yksi.
  6. Napauta Laitteen määritys ‑sivulla Tunnista pääasiallisen PowerTagin tunnistamiseksi.
    Ilmoitusikkuna tulee näyttöön ja tila-LED vilkkuu nopeasti vihreänä PowerTagissa.
  7. Napauta ilmoitusikkunassa OK, kun olet tunnistanut PowerTagin.
  8. Napauta kohdistaaksesi merkinnän PowerTagiin.
    Merkintäluettelo näkyy Tyyppi-sivulla.
  9. Valitse merkintätyyppi (verkko) ja napauta Tallenna.
    HUOMAUTUS: On suositeltavaa valita merkinnäksi Verkko edustamaan pääasiallista PowerTagia.
    Kun Verkko-tyyppi on valittu, Nimi kohdistetaan oletuksena Pääasialliseen tuloon.
  10. Napauta (A) ja valitse Kyllä, jos olet asentanut aurinkopaneeleita.
    Tehonsuunta otetaan käyttöön automaattisesti.
  11. Napauta (B) ja valitse jokin vaihtoehto tarpeesi mukaan:
    • Kyllä, myyn kaiken: (Verkkoon sidottu aurinkoenergiajärjestelmä) Yhdistetty talon sähköverkkoon (pääsyöttö). Kaikki tuotettu energia syötetään verkkoon.
    • Kyllä, myyn osan siitä: (Verkossa oleva aurinkoenergiajärjestelmä) Yhdistetty talon sähköverkkoon (pääsyöttö). Jos järjestelmä tuottaa enemmän energiaa kuin käytetään, ylimääräinen energia syötetään sähköverkkoon.
    • Ei: (Sähköverkon ulkopuolinen aurinkoenergiajärjestelmä) Toimii itsenäisesti, eikä sitä ole yhdistetty sähköverkkoon, mutta siinä on akut, joihin voidaan varastoida järjestelmän tuottamaa aurinkoenergiaa.
  12. Määritä Verkon raja (C).
    HUOMAUTUS: Verkon raja on suurin sallittu verkon virta sopimuksessasi. Se auttaa estämään tehonsyötön laukeamisen sammuttamalla kuormia, jotta virrankulutus pysyy määritetyissä rajoissa. Oletusarvoisesti verkon raja on määritetty mittaamaan kVA:lla.

    Valitse verkon raja (kVA/A/kW) avattavasta valikosta ja napauta , syötä sitten arvo käyttämällä valintapaneelia maasi mukaan. Alla olevasta taulukosta näkyvät alueen oletusarvot:

    Maa

    Oletusarvo

    Alue

    Ranska

    36 kVA

    1–42 kVA

    Saksa

    60 A

    15–160 A

    Espanja

    15 kW

    1−42 kW

    Belgia

    40 A

    15–160 A

    Ruotsi

    20 A

    16–63 A

    Tanska

    25 A

    25–35 A

    TÄRKEÄ: Arvo ei voi olla määritettyä aluetta suurempi tai pienempi.
  13. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn kaiken ja tehonsuunta on Verkosta kotiin.
    1. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.
  14. Jos olet valinnut vaihtoehdon Kyllä, myyn osan siitä.
    1. Kytke aurinkoenergian katkaisija pois päältä.
      Jos tehonsuunta on Kodista verkkoon.
    2. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin.
    3. Kytke aurinkoenergian katkaisija päälle.
      TÄRKEÄ: Kun otat Käänteisen suunnan käyttöön, voidaan varmistaa, että tehonsuunta on oikea.
  15. Jos olet valinnut vaihtoehdon Ei ja tehonsuunta on Verkosta kotiin. Ota käyttöön Käänteinen suunta ‑vaihtokytkin, jos tehonsuunta on väärä.
  16. Napauta Tallenna.
  17. Sinua pyydetään syöttämään tariffi, kun PowerTag on otettu käyttöön. Katso lisätietoja kohdasta Tariffin määrittäminen.
    HUOMAUTUS:
    • Jos olet jo määrittänyt tariffin, sinut ohjataan Aloitusnäyttöön, jossa voit tarkastella laitteen tilaa.

    • Jos PowerTag on asennettu ennen verkossa olevaa aurinkoenergiajärjestelmän asentamista, katso lisätietoja kohdasta Lisäasetukset.

    • Jos olet määrittänyt PowerTagin aurinkoenergiaksi tai aurinkoenergiaksi/akuksi (yhdistelmä), (A) kenttä Onko sinulla aurinkopaneelit? poistetaan käytöstä. Katso lisätietoja laitteen pariliittämisestä energianvarastointijärjestelmän kanssa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?