Showing 1,071 - 1,080 of 1,622 results

Page 108 of 163
  • Creating an automation

    Ovalis - Connected Blind Control Switch – Wiser Home Device user guide

    change (Select the device): An automation will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. For more
  • Creating an automation

    Odace - Connected Multiwire Universal Push-button Dimmer LED – Wiser Home Device user guide

    will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. Refer to the Away Mode topic in the respective System
  • Création d’un automatisme

    Odace - Variateur rotatif connecté universel LED 2fils / 3 fils – Wiser Home Dispositif Guide de l'utilisateur

    . Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Reportez-vous à la rubrique Mode Absence dans le Guide de l’utilisateur du système correspondant. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions. Dans cet
  • Creating an automation

    LK One Wiser Multiwire LED Rotary Dimmer – Wiser Home Device user guide

    will be triggered based on a device status, such as the opening of a shutter or the detection of movement by a motion sensor. Away Mode (Enable or Disable): Away mode can also trigger an automation to turn on the lights, close the shutter etc. Refer to the Away Mode topic in the respective System
  • Dépannage

    Mureva EVlink – Guide de l'utilisateur de l'appareil domestique Wiser

    . La prise EV a été mise hors tension. Limite de température interne atteinte. Vérifiez les influences environnementales éventuelles et, si possible, réduisez le courant de charge. Pour revenir au mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton de l’appareil et maintenez-le enfoncé pendant 4
  • Création d’un automatisme

    Schneider Charge – Guide de l'utilisateur de l’appareil Wiser Home

    automatisme Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) : Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) Mode Absence (activez ou désactivez) Changements de
  • Creating an automation

    EVlink Home Smart – Wiser Home device user guide

    Add conditions (C) and select any of the following (D): Device status change (Select the device) Away Mode (Enable or Disable) Energy Price changes (To define the energy price limit.) This condition is available only if your tariff is set to Peak/Off-Peak or Dynamic. Refer to Setting Tariff. Maximum
  • Affichages LED

    Wiser Actionneur de Chauffage électrique pour la commande de température – Guide de l’utilisateur de l’appareil

    et vert en alternance Non appairé LED éteinte : chauffage à l’arrêt LED orange fixe : chauffage activé Mode dégradé(pas de connexion avec le thermostat ou avec la passerelle) Clignotement rouge : chauffage à l’arrêt LED rouge fixe : chauffage activé Test/forçage manuel Clignotement vert : chauffage activé en raison du forçage
  • Wiser Smoke Alarm - 230 V Wiser Home Device user guide

    supplied. Other smoke alarms are considered as Secondary. 2. Short press the Test/Hush button 3 times within 2 s on the primary smokealarm. The Standby LED turns on for 30 s once it is in pairing mode.3. Identify a Secondary smoke alarm and short press the Test/Hush button 3 times within 2 s.The Standby
  • About the device

    Exxact - Connected Motion Sensor with Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    control: To control the motion sensor switch through the Wiser Home app you will need the Wiser Hub. Direct operation: The motion sensor switch can always be controlled directly on-site. You can also connect any number of mechanical push-buttons. Functions Detection range. Automatic mode, manual operation.
Page 108 of 163