DUG_Wiser Relais 16A pour contrôle de température_WH-07

Affichages LED

Utilisation normale

État

Interaction avec l’utilisateur

Description

Sous tension

Clignotement orange

En connexion avec la passerelle Wi-Fi

 

LED éteinte : chauffage constamment à l’arrêt

LED verte : chauffage activé

Appairage en cours

Clignotement orange et vert en alternance

Non appairé

LED éteinte : chauffage à l’arrêt

LED orange fixe : chauffage activé

Mode dégradé
(pas de connexion avec le thermostat ou avec la passerelle)

Clignotement rouge : chauffage à l’arrêt

LED rouge fixe : chauffage activé

Test/forçage manuel

Clignotement vert : chauffage activé en raison du forçage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?