DUG_Schneider Charge_WH-04

Création d’un automatisme

Voici un exemple de création d'un automatisme pour démarrer la Schneider Charge en votre absence.
NOTE: Schneider Charge ne peut agir que comme une action.
  1. Sur la page d'accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes , puis appuyez sur pour créer un automatisme.
  3. Appuyez sur et choisissez un icône représentant le mieux votre automatisme.
  4. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes à remplir (B).
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme
    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.
  5. Appuyez sur Ajouter des conditions (C) et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil)
    • Mode Absence (activez ou désactivez)
    • Changements de prix de l'énergie (Pour définir la limite de prix de l'énergie.)
      NOTE: Cette condition n'est disponible que si votre tarif est réglé sur Peak/Off-Peak ou Dynamic. Se référer à Tarif d'établissement.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.

  6. Sélectionnez Mode Absence activé (E).

    NOTE: Pour supprimer une condition ajoutée, balayez vers la gauche et appuyez sur .
  7. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes. Dans ce cas, Contrôler un appareil (F).
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil : Sélectionnez un appareil à déclencher.

    • Envoyer une notification : Activez la notification pour l’automatisme.

    • Activer un moment : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.

    • Attendez : Cette option vous permet d’ajouter un retard dans une séquence d’automatisme. Vous pouvez définir la durée d’attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.

  8. Sélectionnez Schneider Charge (G), puis sélectionnez une action (H) à assigner.
  9. Appuyez sur Sauvegarder (I).
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur à bascule de la page Automatismes pour activer ou désactiver l’automatisme.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?