Showing 2,901 - 2,910 of 9,859 results

Page 291 of 986
  • Ajuste de la temperatura de la habitación usando la aplicación

    Termostato Empotrado Wiser 2 A – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    inferior a la de consigna, por lo que se enciende la calefacción. : La temperatura ambiente es superior a la de consigna, por lo que se apaga la calefacción. También puede ajustar la temperatura de consigna: Pulsando o en la sección de calefacción de la pestaña Control. Añadiendo el termostato a sus
  • Configurar - taxa (pico/fora de pico)

    Wiser Home – Guia do Utilizador do Sistema (Espanha e Portugal)

    Configurar - taxa (pico/fora de pico) Configurar - taxa (pico/fora de pico) Configurar - taxa (pico/fora de pico) Para definir a taxa de pico: Após ler as informações de inclusão na tarifa. No ecrã da Tarifa , toque em Eletricidade. Se já tiver configurado as definições de tarifa, siga esta
  • Resolução de problemas

    Sensor de Movimento de Exterior ARGUS 360 – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução A unidade não funciona ou a iluminação não se liga. Sem rede elétrica Cablagem incorrecta O nível de luz ambiente é demasiado elevado Carga com avaria Verificar ou ligar a rede elétrica. Verificar a
  • Managing the channel

    Airzone - Aidoo Pro Heat Pump – Wiser Home Device user guide

    Managing the channel Managing the channel Managing the channel You need to allocate a heating channel to any room that requires heating. The heating channel defines which heating source is used for that room. To select the channel: On the Control tab, choose the required room. Tap > Room
  • Vista de energia de dispositivos individuais

    PowerTag Energy – Wiser Home Guia do utilizador do dispositivo

    fluxo de energia apresentará a potência instantânea destes dispositivos se os tiver instalado. Tomadas inteligentes Tomadas de encastrar Relés de 16 A Vantagens: Dados em tempo real de dispositivos individuais. Histórico de dispositivos individuais. Pré-requisito: Emparelhe tomadas inteligentes e
  • Device presetting

    Odace - Connected Thermostat 2 A – Wiser Home Device user guide

    Device presetting Device presetting Device presetting You can preset the thermostat on the first power-on or immediately after a factory reset. The thermostat will require the selection of a preset to pre-configure settings depending on what the thermostat is directly controlling, which allows the
  • Comfort Mode

    Wiser Home – System User Guide (Sweden, Finland)

    Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode Comfort Mode is a smart feature that helps ensure the set-point temperature is reached by the time the heating is scheduled to turn ON. It enhances thermal comfort by adjusting the setpoint ahead of schedule, ensuring the room reaches the desired temperature
  • Eliminar uma programação

    Unica - Detetor de movimento variador LED conectável – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

  • PowerTag Energy Wiser Home Guía del usuario del dispositivo

    contiene descripciones generales,características técnicas o recomendaciones relacionadas con productos osoluciones. Este documento no pretende sustituir a un estudio detallado o un plan de desarrollo oesquemático específico de operaciones o sitios. No debe usarse para determinar laadecuación o la
  • Bedienung einer Jalousie

    System M und System D - Connected Taster-Modul, 1fach/2fach – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Bedienung einer Jalousie Bedienung einer Jalousie Bedienung einer Jalousie Sie können die Jalousiesteuerung über den Funktaster bedienen. Drücken Sie lange auf den Funktaster (> 0,5 s), um die Jalousiesteuerung nach oben oder unten zu bewegen. Drücken Sie zum Öffnen der Jalousiesteuerung (A
Page 291 of 986