DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Bedienung einer Jalousie

Sie können die Jalousiesteuerung über den Funktaster bedienen.
  • Drücken Sie lange auf den Funktaster (> 0,5 s), um die Jalousiesteuerung nach oben oder unten zu bewegen.

    • Drücken Sie zum Öffnen der Jalousiesteuerung (A)

    • Drücken Sie zum Schließen der Jalousiesteuerung (B)

  • Drücken Sie den oberen oder unteren Funktaster kurz (< 0,5 s) zum Stoppen der Jalousiesteuerung (C).

  • Drücken Sie den oberen oder unteren Funktaster kurz (< 0,5 s) zum Einstellen der Lamellenstellung (D).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?