DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Ajuste de la temperatura de la habitación usando la aplicación

Con la aplicación Wiser Home, puede ajustar la temperatura ambiente para calefacción y refrigeración.

Calefacción

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el termostato.

  2. Pulse para seleccionar el termostato.

  3. Ajuste la temperatura ambiente con el control deslizante para la calefacción:

    Funciones de termostato:

    • : La temperatura ambiente es inferior a la de consigna, por lo que se enciende la calefacción.

    • : La temperatura ambiente es superior a la de consigna, por lo que se apaga la calefacción.

    SUGERENCIA: También puede ajustar la temperatura de consigna:
    • Pulsando o en la sección de calefacción de la pestaña Control.

    • Añadiendo el termostato a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Gestión de favoritos en la correspondiente guía del usuario del sistema.

    SUGERENCIA: Al pulsar se puede ajustar el tiempo de Boost y después se apaga cuando termina el tiempo de Boost.

    IMPORTANTE:
    • Cuando se ajusta el tiempo de Boost, el sistema aumenta automáticamente la temperatura de consigna 2 °C durante la duración del Boost. Una vez finalizado el periodo de Boost, la temperatura vuelve a la última consigna.

    • Al mover el control deslizante hacia la parte inferior de la barra se activa el modo Protección contra escarcha. En este modo, el sistema mantiene la temperatura ambiente a 5 °C constantes para evitar la congelación.

Refrigeración

  1. En la pestaña Control, pulse Todos los dispositivos o la pestaña de la habitación en la que se encuentra el termostato.

  2. Para seleccionar un termostato, pulse .

  3. Utilice el control deslizante y ajuste la temperatura ambiente para la refrigeración.

    NOTA:
    • indica que la temperatura de la habitación es superior a la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la refrigeración está encendida.

    • indica que la temperatura de la habitación es inferior a la temperatura deseada (temperatura de consigna), por lo que la refrigeración está apagada.

    SUGERENCIA: También puede ajustar la temperatura de consigna:
    • Pulsando o de la sección de refrigeración en la pestaña Control.

    • Cuando lo añade a sus Favoritos. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte el tema Gestión de favoritos en la correspondiente guía del usuario del sistema.

    SUGERENCIA: Puede activar y desactivar el Boost en cualquier momento pulsando .
    IMPORTANTE: Una vez ajustado el tiempo de Boost, la temperatura de consigna se reduce automáticamente 2 ºC durante el tiempo de Boost ajustado. Una vez finalizado el tiempo de Boost, la temperatura de consigna vuelve al evento programado actualmente o a la temperatura de consigna anterior.
NOTA: Si solo tiene un dispositivo en el sistema Wiser, la pestaña Control no será visible. Se podrá acceder a todas las funciones a través de la pantalla de Inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?