Showing 3,531 - 3,540 of 9,859 results

Page 354 of 986
  • Edición de una automatización

    Enchufe inalámbrico – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, pulse Automatizaciones . Vaya a Automatización y pulse la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar la imagen
  • Resolução de problemas

    Termostato Wiser – Guia do utilizador do dispositivo Wiser Home

    Resolução de problemas Resolução de problemas Resolução de problemas Problema Causa possível Solução O ecrã do Termostato ambiente fica em branco. As pilhas podem estar fracas ou esgotadas Substituir as pilhas. Não é possível definir a temperatura ambiente O sinal do Wiser Hub está fraco ou não
  • Setting-up No Consumption Alarm

    Wiser Home – System User Guide (France)

    Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm Setting-up No Consumption Alarm This topic explains how to setup a No Consumption alarm for a device. On the Notifications and Alarms screen, tap Create a new alarm (A). Choose alarm type as No consumption (B). Select the device from
  • Technical Data

    Ovalis - Connected Single Socket Outlet 16 A – Wiser Home Device user guide

    Technical Data Technical Data Technical Data Nominal power rating for load type Incandescent lamp 2000 W LED 100 W, 12µF Iron core transformer 1500 VA Motor 1600 VA, max 7 A Electronic step-down converter 2000 VA Resistance 3680 W Capacitance 6 AX, max. 70 µF Inductance 16 A, cos φ = 0.6 Nominal
  • Edición de una automatización

    Sensor de movimiento Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Restablecimiento del dispositivo

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Restablecimiento del dispositivo Restablecimiento del dispositivo Restablecimiento del dispositivo Puede restablecer manualmente el sensor a los valores predeterminados de fábrica. Para reiniciar el sensor: Retire la pieza primaria de la placa base deslizándola hacia arriba. Pulse brevemente la
  • Edición de una automatización

    Sensor de ventana/puerta Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • Edición de una automatización

    Sensor de inundación Wiser – Guía del usuario del dispositivo Wiser Home

    Edición de una automatización Edición de una automatización Edición de una automatización En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones . Vaya a Automatización y toque la automatización que desea editar. En la pantalla Editar automatización, puede realizar los siguientes cambios: Cambiar el icono
  • About the device

    Odace - Connected Relay Switch 10 A – Wiser Home Device user guide

    About the device About the device About the device The Connected Relay Switch 10 A (hereinafter referred to as relay switch) is a push button device that can be used to switch LED, ohmic, inductive or capacitive loads manually or remotely. Control options Home control: To control the relay switch
  • Technische Daten

    System M und System D - Connected SCHUKO-Steckdose 16 A – Wiser Home Geräte-Benutzerhandbuch

    Technische Daten Technische Daten Technische Daten Nennleistung für die Lastart 2000 W 100 W, 125 µF 1500 VA 2000 VA 3680 W 6 AX, max. 70 µF 16 A, cos las = 0,6 1600 VA, max. 7 A Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz Standby: max. 0.4 W Sicherungsschutz: 16 A-Miniaturleistungsschalter Anschlussklemmen
Page 354 of 986