Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub
- En la pantalla de Inicio, pulse
.
- Pulse .
- Pulse Escanear código QR y
permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara.
A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.
Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:
-
(A): Introduzca la dirección MAC y el código de instalación, y a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC y el código de instalación son válidos.
-
(B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC y el código de instalación.
-
- Pulse Siguiente y seleccione cualquiera
de las opciones para añadir el dispositivo:
- 3 pulsaciones cortas del botón Configuración/Reinicio en el puck con un destornillador y asegurarse de que el LED parpadea en ámbar.
- 3 pulsaciones cortas del pulsador.
NOTA: Si el puck se encuentra detrás del pulsador, el LED de estado no es visible.
Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que se ha unido el dispositivo.
NOTA: Si el LED parpadea en verde y rojo, consulte las instrucciones pulsando ¿El LED parpadea en verde y rojo? o consulte el tema Solución de problemas. - Pulse Siguiente, introduzca un nombre
del dispositivo y asigne el dispositivo a una habitación nueva
o existente. A continuación, pulse Enviar.
Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:
-
+ Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.
-
Comience a utilizar su dispositivo: Pulse aquí para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.
NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.El puck aparece ahora en la lista Control debajo de la pestaña Todos y Habitación.
-