SUG_Wiser_Home_Iberic_WH-08

En directo

Proporciona datos en directo del consumo de red y el estado en directo de dónde proviene la energía:

  • Red a Hogar: Importar (Hogar que consume energía de la red)

  • Hogar a Red: Exportar (el exceso de energía de la producción solar se alimenta a la red)

En la página , pulse En directo.

A

Muestra en directo los datos de la energía generada por varias fuentes, por ejemplo, la red eléctrica, los paneles solares, etc.

IMPORTANTE: La vista del flujo de potencia en directo está pensada para realizar comprobaciones rápidas y en tiempo real, y no está diseñada para permanecer abierta durante períodos prolongados. Si permanece abierta durante más de unos minutos consecutivos, el sistema dejará de actualizar los datos en directo automáticamente.

B

Indica el consumo de energía total de la casa.

C

Enumera las principales categorías de dispositivos y su uso de energía en tiempo real en kilovatios (kW), lo que le ayuda a realizar un seguimiento del consumo de energía de cada dispositivo.

NOTA: Si se realiza un seguimiento de más de cuatro dispositivos, el consumo de energía de los dispositivos restantes se mostrará como Otras cargas, que representa el consumo de energía total de todos estos dispositivos.

D

Representa la producción de energía a lo largo del día. Los picos en el gráfico indican una mayor salida durante horas específicas.

E

Proporciona una visión general del rendimiento energético de su casa durante el día actual, incluyendo tanto el consumo de energía como la eficiencia solar.

  • Consumo total: Representa la cantidad de energía total consumida por la casa.

  • Producción solar*: Indica la energía total generada por los paneles solares.

  • Autosuficiencia*: Muestra el porcentaje del consumo de energía total que fue cubierto por energía solar autogenerada, lo que refleja el grado de independencia de la casa respecto a las fuentes de energía externas.

  • Producción utilizada*:  Indica el porcentaje de energía solar producida que realmente fue utilizada por la casa.

NOTA: * Indica que estos datos solo están disponibles para sistemas solares en red.

F

Muestra los precios de la electricidad en tiempo real a lo largo del día. Puede interactuar con el gráfico para ver cuándo los tiempos más caros se basan en su tarifa.

NOTA: Este gráfico solo se muestra si ajusta su tarifa en Pico/Valle. Consulte Ajuste de tarifa.

Importar

Muestra la cantidad de energía que se está importando, un desglose en categorías de consumo y una línea de tiempo del consumo.

Importar y exportar (aplicable para red con sistema solar en red)

Muestra la cantidad de energía que se está importando o exportando, un desglose en categorías de consumo y una línea de tiempo del consumo.

El consumo de red con cargas se representa en azul y el exceso de potencia de la batería y solar se representa en verde.

NOTA: Desplácese hacia abajo en la aplicación para ver el gráfico completo.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.